This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:具有收集层的[TIDL] Onnx 模型结果错误

Guru**** 2323980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522631/tda4ve-q1-tidl-onnx-model-with-gather-layer-has-wrong-result

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

您好、TI 支持。

       我设计了一个 onnx 模型与收集层 . 使用 edgeai-tidl-tools 09020900  

      python3 onnxrt_ep.py -c   模型编译

      python3 onnxrt_ep.py      RUN_model

       TIDL 结果错误。   

      这里是我的模特. 可以  帮帮我吗?

e2e.ti.com/.../8883.model.zip

此致

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry;

    感谢您问这个问题。  

    您能否提供编译和推理(运行模型)的屏幕截图(或日志文件)。

    此致

    Wen Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

      好的。  

      此外、我会在编译过程中显示我的选项和中间文件。
      onnx_cpu_output.bin 是 cpuExecution 的结果
      tidl_output.bin 是 tidlExecution 的结果


    "tidl_tools_path":"/home/root/tidl_tools、
    "artifactes_folder":/home/root/output、
    'platform':'j7'、
    'version':'8.6'、
    Tensor_bits:8、
    'debug_level':0、
    "max_num_subGraphs":16、
    'deny_list':''、
    'deny_list:layer_type':''、
    'deny_list:layer_name':''、
    "model_type":""、
    'ACCURATION_LEVEL':1、
    "advanced_options:calibration_frames":1、
    "advanced_options:calibration_iterations":10、
    "advanced_options:output_feature_16bit_names_list":""、
    "advanced_options:params_16bit_names_list":""、
    "advanced_options:mixed_precision_factor":-1、
    'advanced_options:':0、
    "advanced_options:high_resolution_optimization":0、
    "advanced_options:pre_batchnorm_fold":1、
    "TI_INTERNC_FLAG":1601、
    "advanced_options:activation_clipping":1、
    "advanced_options:weight_clipping":1、
    "advanced_options:bias_calibration":1、
    "advanced_options:add_data_convert_ops":3、
    "advanced_options:channel_wise 量化":0、
    'advanced_options:prerequantized_model':0、
    "advanced_options:emption_mode":0、
    "advanced_options:num_cores":1.
    }

    e2e.ti.com/.../log_5F00_and_5F00_file.zip

    谢谢

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是否无法升级到最新版本? 我相信这个问题可以在我们以后的版本中得到解决。 版本10.00.07.00向后兼容 SDK 9.2。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/version_compatibility_table.md

    您可以在此处看到所有修复程序: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/releases

    如果您有任何其他问题或说明、请告诉我。  

    此致、

    Christina