请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62B-P1 Thread 中讨论的其他器件: M2-CC3351、SK-AM62、 SK-AM62B
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我使用的是 SK-AM62B-P1电路板、该电路板提供一个用于无线连接的 M.2 Key E 插槽。 您能否建议使用 TI Linux SDK 支持的兼容 Wi-Fi/蓝牙模块或 IC? 我的 应用程序需要通过蓝牙传输音频。 之前、我想到的是 M2-CC3351模块 、但没有音频编解码器 McASP2端口。 是否有其他选择或建议?
此致、
Arijit