This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:兼容的 Wi-Fi/蓝牙模块、或带有 SK-AM62B-P1SK-AM62B-P1SK-AM62B-P1SK-AM62B-P1SK-AM62B-P1的 IC

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, SK-AM62B-P1, M2-CC3351, SK-AM62B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523840/sk-am62b-p1-compatible-wi-fi-bluetooth-modules-or-ic-with-sk-am62b-p1sk-am62b-p1sk-am62b-p1sk-am62b-p1

器件型号:SK-AM62B-P1
Thread 中讨论的其他器件: M2-CC3351、SK-AM62、 SK-AM62B

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我使用的是 SK-AM62B-P1电路板、该电路板提供一个用于无线连接的 M.2 Key E 插槽。 您能否建议使用 TI Linux SDK 支持的兼容 Wi-Fi/蓝牙模块或 IC?   我的 应用程序需要通过蓝牙传输音频。  之前、我想到的是 M2-CC3351模块 、但没有音频编解码器 McASP2端口。  是否有其他选择或建议?

此致、
Arijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijit:

    WL18xxMOD 器件还与 AM62x 器件兼容、但是我们没有用于 SK-AM62B 板的评估平台(例如 M.2卡)。 如果 WL18xxMOD 符合您的要求、我建议您使用它制作原型板。 原始 SK-AM62板曾经在电路板上焊接了 WL18xxMOD、但我不相信该板目前可用: https://www.ti.com/tool/SK-AM62