This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:在软件中关闭(RS485) UART 接收器

Guru**** 2394015 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525207/am62p-turn-off-rs485-uart-receiver-in-software

部件号:AM62P

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的硬件设计(基于 AM62P)提供多个 RS485端口、这些端口带有连接到 GND 的 RS485收发器的 RE*(接收使能)引脚、即   RS485收发器的接收部分 始终启用。 因此、我们始终接收发送的内容。

如何 告诉 相应的 Linux 驱动程序drivers/tty/serial/8250/8250_omap.c()UART_ECR[3] RX_EN在发送时关闭 UART 接收器(大概是通过位)?

THX、
Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    内核 TTY (串行)框架具有相对复杂的 RTS (RS485 DE)控制逻辑、因此我认为在 UART 驱动程序中发送时禁用 UART 控制器 RX 无关紧要。 我们将无法提供有关软件修改的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bin: 谢谢你的快速回答,即使这不是我希望的答案;-)