请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM62P 工具/软件:
尊敬的专家:
我们的硬件设计(基于 AM62P)提供多个 RS485端口、这些端口带有连接到 GND 的 RS485收发器的 RE*(接收使能)引脚、即 RS485收发器的接收部分 始终启用。 因此、我们始终接收发送的内容。
如何 告诉 相应的 Linux 驱动程序drivers/tty/serial/8250/8250_omap.c()UART_ECR[3] RX_EN在发送时关闭 UART 接收器(大概是通过位)?
THX、
Chris。