This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:非活动预处理器块的颜色与活动代码不同|如何更改?

Guru**** 2394015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525263/ccstudio-inactive-preprocessor-blocks-are-colored-differently-than-active-code-how-can-i-change-it

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

早上好!

这个问题与处理器无关、与 CCS 无关。

如何更改设置以使具有非活动块和活动块的部分具有相同的颜色格式?

如果可以看到、#ifdef 语句中的部分比其他部分暗。 我想让所有的代码变得更亮,就像所有的块都是活动的(即使其中一些不是)。

在经典的 Visual Studio Code 中、您可以转到  settings.json  文件、并通过添加以下命令来更改配置:

"C_Cpp.dimInactiveRegions": false

我更改了    C:\Users\User\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\ccs2020\0\theia 中的 settings.json 文件 (我只有一个工作区)。

现在、该文件显示如下:

{
	"C_Cpp.dimInactiveRegions": false,
    "window.titleBarStyle": "custom",
    "CCS.debug.targetConfigurations.directory": "/c:/Users/lpredier/ti/CCSTargetConfigurations"
}

不过、文件不会更改视图、我仍然坚持使用不同的配色方案。

可以帮帮我吗?

此致、

Luca Predieri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 使用与 VS Code 不同的扩展来实现此功能。 因此选项会有所不同。

    对于 CCS、请在常规设置中搜索"opacity"。

    使用"不透明度"设置、您可以控制"调光"的级别。 范围是0.00 - 1.00。 1.00表示完全暗淡-基本上不活动的代码将被完全黑屏。 设置为0.00不会变暗。

    确保其下方的选项已禁用、不透明度设置将生效。

    谢谢

    Ki