This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:EVM 版本从 PROC159E2更改为 PROC159A

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, TMDSCNCD263P-SIP, AM263P4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525116/tmdscncd263p-evm-version-changes-from-proc159e2-to-proc159a

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他部件:AM263P4

工具/软件:

您好团队:

我们正在合作 PROC159E2 并且我们的应用几乎都采用硬件。

发现了复位问题、有一个与该问题 TMDSCNCD263P 相关的 TI 票证:AM263Px Sitara 控制卡上的 OSPI RESET OSPI0_RESET_OUTn -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我们收到了新的 EVM PROC159A 版本、并尝试在此硬件上运行可正常运行的应用程序。

正常工作的应用程序未 运行、在 OSPI 初始化时出错。

问:您能否告诉我们硬件有哪些变化?

问:我们是否需要  在应用中调整任何 OSPI 模块配置?  

此致、

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    [引述 userid="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525116/tmdscncd263p-evm-version-changes-from-proc159e2-to-proc159a

    问:您能否告诉我们硬件有哪些变化?

    [/报价]

    修订版 A 具有以下硬件更改:

    • 在 Rev E2中、IO 扩展器输出 GPIO_OSPI_RSTn 用于复位 OSPI 器件
    • 在修订版 A 中、从 IO 扩展器中移除 GPIO_OSPI_RSTn。 焊球 J1被分配到 OSPI0_RESET_OUT0、用于复位 OSPI 器件
    • 由于 J1现在处于 OSPI 复位状态、因此引脚 F1被分配为 USER_LED1
    [引述 userid="592034" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525116/tmdscncd263p-evm-version-changes-from-proc159e2-to-proc159a

    问:我们是否需要  在应用中调整任何 OSPI 模块配置?  

    [/报价]

    TMDSCNCD263P 上的 OSPI 模块开箱即可正常工作。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    修订版 A TMDSCNCD263P-SIP 是否正确?

    Rev E2 TMDSCNCD263P 是否 正确?

    作为外部 NOR 和 NAND 闪存器件、从修订版 A 中删除了

    E2和 A 具有不同的端口配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    否- TMDSCNCD263P 和 TMDSCNCD263P-SIP 是不同的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD263P

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD263P-SIP 

    TMDSCNCD263P-SIP 采用 AM263P4 MCU 的片上闪存封装。 TMDSCNCD263P 上的 MCU 没有片上 OSPI 闪存、需要外部闪存。

    此致、

    Brennan