This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:复位时、TI ROM 引导加载程序不会将 SBL 从 OSPI 闪存复制到 RAM

Guru**** 2393765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523414/tmdscncd263p-ti-rom-bootloader-is-not-copying-sbl-from-ospi-flash-to-ram-on-reset

器件型号:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好团队:

我们正在开发自己的 SBL。 它按预期工作、RBL 还会在 PowerOnReset 上将 SBL 从闪存复制到 RAM。

但 RBL 不会  从 MCU 模块在 MCAL Mcu_Perform ()上复制 SBL。

Mcu_Perform reset()似乎正在执行热重置。

请您在下面提供意见

问:如何解决重置问题、以解决我的问题?  

此致、

Hari