This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:EdgeAI 工具在导出模型时报告了错误、但 RTOS 工具未报告任何错误。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523979/tda4vh-q1-the-edgeai-tool-reported-an-error-when-exporting-the-model-but-the-rtos-tool-did-not-report-any-error

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

由于 ReduceMax 仅支持沿高度轴移动、因此我们尝试使用 Transposal 来规避此限制。 但是、使用 EdgeAI 工具进行导出时出现错误。 错误消息如下图所示。 ONNX 模型已作为附件上传。

e2e.ti.com/.../reducemax.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用11.0版 SDK 的 EdgeAI 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    它似乎是一个错误的 onnxruntime 传递信息到 tidl。

    您的 onnx 型号:

    已解析的一个:

    我在此处添加了简单日志:

    结果:

    错误:

    Chris Tsongas 能否请您与开发团队核实这是否是 onnxruntime 和 tidl 连接的错误?

    此致、

    Adam