This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Windows C7x Codegen 工具崩溃

Guru**** 2468490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525671/tda4vh-q1-windows-c7x-codegen-tools-crash

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

我尝试在 Windows 下构建 C7x DSPLIB_ADD 测试项目、并且 cl7x.exe 应用程序在构建的链接器阶段崩溃。 报告的错误是下面随附的屏幕截图中显示的 Microsoft Visual C++ Runtime Library 断言失败。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您已采取的步骤。 我将尝试按照相同的程序来调试我一方的问题。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sivadeep。 CCS 工程本身对我来说并不重要、我尝试复制 TDA4VH DSPLIB v10.01.00.04 中的 DSPLIB_add_test 结果的尝试失败了。 这永远不会起作用、因为 DSPLIB 工程依赖于 cmake 中调用的难以在 Windows CCS 中重现的脚本。 话虽如此、 我想与 C7x 编译器团队分享这个项目、因为它在链接器阶段会生成断言失败、我想我们永远不会发生这种情况。 我需要做一些工作来制作头文件的本地副本、以便工程自包含、并使其进入崩溃发生的链接器阶段。 我将处理此问题、并从 e2e 向您离线提供一个 ZIP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能遇到与 此论坛主题此论坛主题中描述的问题类似的问题

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个乔治的关注。 我在上看到的工程在 cmake 编译中使用在 Linux 下编译而没有错误的源文件、因此我不确定它与其他示例完全一样。 话虽如此、我知道我的 CCS 工程存在问题、因为我缺少一些由 Linux cmake 构建中的脚本生成的文件。 因此、我将假定 代码正在对字符串执行不良操作、以导致链接器崩溃。 很抱歉、我想为了将来修订链接器而调试此用例、因为不应该发生断言失败、但对我来说并不重要。 我们可以关闭该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需为可能遇到类似问题的其他用户更新此选项。 我们发现编译器崩溃是因为我们从 Word 文档中复制并粘贴了预处理宏、该文档引入了链接不支持的字符。 编译器预定义的符号也可能发生同样的情况、即使 CCS GUI 正常显示字符、这些字符处理完毕后、代码生成工具也会崩溃。 请参阅下面的屏幕截图以了解全部含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 如上所述关闭此主题。

    此致、
    Sivadeep