This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:将 SPI LCD Sitronix ST7735R 连接到 AM62P 的 OSPI 接口?

Guru**** 2468490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526026/am62p-connecting-spi-lcd-sitronix-st7735r-to-the-am62p-s-ospi-interface

部件号:AM62P

工具/软件:

团队、

我们的客户想知道如何将其 SPI LCD Sitronix ST7735R 连接到 AM62P 的 OSPI 接口?

【客户】

他们使用的 LCD 型号是 Sitronix ST7735R

https://www.crystalfontz.com/controllers/datasheet-viewer.php?id=319

它应该是一个 SPI 接口 但是、LCD 面板不是 QSPI 或 OSPI。

[TI]

虽然我们有用于 SPI 和 OSPI 的基本通用内核示例、但我认为我们 尚未为 ST7735R 添加特定的驱动程序。

 但是、我发现几个其他 TI 客户已通过 e2e 将同一 LCD 连接到各种 TI 处理器上的 SPI 接口:

(3) 搜索 — TI E2E 支持论坛

 这当然是可能的、但如果该面板实际上已经存在软件驱动程序、我们将节省时间和精力。

 您是否碰巧知道 Sitronix 本身是否为其 ST7735R 面板提供任何类型的软件驱动程序?

 有时液晶屏曼提供驱动程序。

 我们还可以与我们的处理器团队联系、了解他们是否有 ST7735R 驾驶员的下落。

 您在 Linux 下运行是否正确?

 【客户】

是的、我们正在 Linux (TI BSP 10.01) 中运行、内核是 6.6.

我发现内核包含此驱动程序。

 

但我不知道如何在中进行配置 OSPI 。 DTS 样本均连接到常规 SPI。

[TI]

这可能只是种情况(连接到常规 SPI 而不是 OSPI/QSPI)、要么需要按原样使用 (SPI)、要么进行修改以支持 OSPI 接口、这将需要一定量的软件工作。

 我们可以问我们是否知道是否已经这样做了。  我只需发布一篇新的 E2E 论坛帖子、除非已经就此主题开始了讨论(您是否知道其中一个已经开始?)。

CY、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我不确定如何在中配置它 OSPI 。 DTS 样本均连接到常规 SPI。

    我们不支持将 OSPI 外设用于存储器类型器件(如 OSPI NOR、OSPI NAND 等)以外的任何其他器件。 因此、显示器需要像其他客户所做的那样连接到常规 SPI 外设。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这也是我的印象(和昨天的建议)。

    我感谢你对此的答复。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、客户理解。  我们可以考虑现在关闭了,谢谢!

    -克里斯