工具/软件:
团队、
我们的客户想知道如何将其 SPI LCD Sitronix ST7735R 连接到 AM62P 的 OSPI 接口?
【客户】
他们使用的 LCD 型号是 Sitronix ST7735R
https://www.crystalfontz.com/controllers/datasheet-viewer.php?id=319
它应该是一个 SPI 接口 但是、LCD 面板不是 QSPI 或 OSPI。
[TI]
虽然我们有用于 SPI 和 OSPI 的基本通用内核示例、但我认为我们 尚未为 ST7735R 添加特定的驱动程序。
但是、我发现几个其他 TI 客户已通过 e2e 将同一 LCD 连接到各种 TI 处理器上的 SPI 接口:
这当然是可能的、但如果该面板实际上已经存在软件驱动程序、我们将节省时间和精力。
您是否碰巧知道 Sitronix 本身是否为其 ST7735R 面板提供任何类型的软件驱动程序?
有时液晶屏曼提供驱动程序。
我们还可以与我们的处理器团队联系、了解他们是否有 ST7735R 驾驶员的下落。
您在 Linux 下运行是否正确?
【客户】
是的、我们正在 Linux (TI BSP 10.01) 中运行、内核是 6.6. 。
我发现内核包含此驱动程序。
- drivers/staging/fbtft/fb_st7735r.c
- drivers/GPU/DRM/tiny/st7735r.c
- Documentation/devicetree/bindings/display/sitronix、st7735r.yaml
但我不知道如何在中进行配置 OSPI 。 DTS 样本均连接到常规 SPI。
[TI]
这可能只是种情况(连接到常规 SPI 而不是 OSPI/QSPI)、要么需要按原样使用 (SPI)、要么进行修改以支持 OSPI 接口、这将需要一定量的软件工作。
我们可以问我们是否知道是否已经这样做了。 我只需发布一篇新的 E2E 论坛帖子、除非已经就此主题开始了讨论(您是否知道其中一个已经开始?)。
CY、
CY