This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS Theia 中查看字符串

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526004/ccstudio-view-string-in-ccs-theia

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

假设一个函数接收到指向“hello world“的 char * myStringPointer。 如何在监视窗口中查看完整的文本?

如果我输入*myStringPointer ,右键单击, 数字形式,字符串,我可以看到 h

如果我右键单击、Cast to Type、键入“char",“,我、我将看到 104 “h"。“。

我如何才能获得完整的“你好世界“?

可以在“Memory"窗口“窗口中看到十六进制形式的测试。

我正在使用 CCS v20.1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这张屏幕截图显示了我尝试过的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我假设您正在寻找与我们在 CCS 12.x 中的“Display as Array“选项类似的功能:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862785/ccs-cc2652r-debugging-c-vectors-in-ccs/3196099#3196099

    此功能是计划在 CCS 20 中使用的。 我以为它可能已经存在,但看起来不是。 我将查看是否可以获得更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此功能是针对 CCS 20 而设计的。 我以为它可能已经存在,但看起来不是。 我将查看是否可以获得更新。

    它是在 20 ... 但仅适用于“Variables"视“视图:

    它应该也已添加到监视视图中。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12658

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 您的建议激发了 不同的 解决方案。  在监视窗口中、右键点击-> cast to type、char *。 这会将指针显示为字符串。

    奇怪的是、该变量已经是 char *。

    使用语法(如屏幕截图中所示)将变量转换为 (char *) 、保留地址格式。  字符串数组表示需要右键单击菜单。