This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:McASP 一般问题

Guru**** 2471090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525407/am2754-q1-mcasp-general-questions

器件型号:AM2754-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请帮助解决以下常见 MCASP 问题、谢谢。

问题 1:在下面的数据表中、它提到 5*McASP 上支持 26 个串行数据引脚。  

我正在尝试从以下会话中同时计算 5 个 MCASP。

McASP0 有 16 个 串行数据引脚

McASP1 有 11 个串行数据引脚

MCASP2 有 5 个  串行数据引脚

MCASP3 有 6 个  串行数据引脚

MCASP4 有 6 个  串行数据引脚

所以总共是 44 个引脚、我发现只有 9 个复制引脚、整体独立的串行数据引脚应该是 35 个、所以我不确定我们如何计算为 26 个引脚、您能提供一些指导吗?

问题 2:对于 26 个串行数据引脚、 它们可以单独使用吗? 使用它们是否有任何限制或限制?

问题 3:对于 26 个串行数据引脚中的每个引脚、 它们是否支持 I2S 或 TDM 格式、是否有 任何限制或限制?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    对于问题 1、您还需要考虑串行器引脚(串行数据引脚)也与来自其他 MCASP 外设的时钟和帧同步引脚进行多路复用、因此还需要考虑这些引脚的影响。  执行此操作后、最终会得到提到的 26 个串行器引脚数。

    由于有多种配置使您最终获得最多数量的串行器、因此直观呈现此状态和测试引脚可用性 的最简单方法是使用 SysConfig。  您可以开始添加 MCASP 接口并配置串行器、然后阻止再次使用 IO。

    对于问题 2 和 3、我会让另一位专家回答您的问题。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    问题 2:对于 26 个串行数据引脚、 它们可以单独使用吗? 使用它们是否有任何限制或限制? [/报价]

    感谢您的查询。 我不完全理解串行器是什么意思独立使用(独立级别)。 如何让我知道您计划如何在应用中使用串行器或所需的用例?

    此致、
    Ritapravo