This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:功耗详细信息。

Guru**** 2404275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525960/am625-power-consumption-details

器件型号:AM625

工具/软件:

您好:
我正在使用 AM6252ATCGHAALW 所需的时间 总功耗 。 我已经查看了可用的数据表、但找不到精确的电源数据。

任何人都能提供以下方面的见解:

  1. IC 的典型和最大功耗值?
  2. TI 是否有任何官方文档或功耗估算工具?
  3. 工作负载、电压调节和频率对电源使用有何影响?

如果您有任何参考资料或实际测量结果、我们将不胜感激。

或  

已经计算出的功耗详细信息仅适用于处理器 IC、无论应用如何(考虑应用中的图形)。

否则、提供有关 IC 散热器相关功耗的详细信息。

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ipsita Swain、

    感谢您的查询。

    请参阅以下 HDC  

    9 处理器电流额定值和散热分析

    我们有电源尺寸的最大额定电流。

    我们提供了用于估算已知情况下功率的 PET 工具。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 PET 工具估算的外设利用率、内核利用率和 LVCMOS I/O 为 90% 估计为 2.09W、我们是否可以将此值视为处理器的最坏情况功耗。

    下面是对此进行确认的估计图像。

    谢谢  

    Ipsita