This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我可以将 TDA4VM 上的 TI-OpenCL 用于 C7x 和双 C66x DSP 内核吗?

Guru**** 2402955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525869/tda4vm-can-i-use-ti-opencl-on-tda4vm-for-c7x-and-dual-c66x-dsp-cores

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他部件: FFTLIB

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在处理一个使用的实时雷达信号处理项目 TDA4VM 平台的更多知识。 我的处理链涉及 FFT、匹配滤波、多普勒 FFT 和 CFAR、我想将其卸载到 C7x 和两个 C66x DSP 内核 性能进行优化。

我有使用经验 TI-OpenCL 在 AM57x 平台 (C66x ) 上、通过 OpenCL 卸载到 DSP 的工作非常顺利ocl_DSPF_sp_fftSPxSP。 我想知道:

  1. TDA4VM 是否支持 TI-OpenCL(OpenCL 1.2 或更高版本)进行 DSP 卸载?

  2. 如果有、OpenCL 可以用于目标器件 C7x 和两种 C66x DSP TDA4VM 上?

  3. 是否有可用的运行时或 SDK 配置、允许在中的这些 DSP 内核上执行 OpenCL 内核 TI Linux SDK 08.xx 或 09.xx 系列

  4. 如果不直接支持、是否有替代方法来减轻 FFT 工作负载(例如,使用 C7x 运行时 API、PDK 或 TIDL 后端)?

非常希望提供任何指导、示例或文档链接。

谢谢!

此致、
泰米尔塞尔万