主题中讨论的其他部件: FFTLIB
工具/软件:
TI 团队大家好、
我目前正在处理一个使用的实时雷达信号处理项目 TDA4VM 平台的更多知识。 我的处理链涉及 FFT、匹配滤波、多普勒 FFT 和 CFAR、我想将其卸载到 C7x 和两个 C66x DSP 内核 性能进行优化。
我有使用经验 TI-OpenCL 在 AM57x 平台 (C66x ) 上、通过 OpenCL 卸载到 DSP 的工作非常顺利ocl_DSPF_sp_fftSPxSP
。 我想知道:
-
TDA4VM 是否支持 TI-OpenCL(OpenCL 1.2 或更高版本)进行 DSP 卸载?
-
如果有、OpenCL 可以用于目标器件 C7x 和两种 C66x DSP TDA4VM 上?
-
是否有可用的运行时或 SDK 配置、允许在中的这些 DSP 内核上执行 OpenCL 内核 TI Linux SDK 08.xx 或 09.xx 系列 ?
-
如果不直接支持、是否有替代方法来减轻 FFT 工作负载(例如,使用 C7x 运行时 API、PDK 或 TIDL 后端)?
非常希望提供任何指导、示例或文档链接。
谢谢!
此致、
泰米尔塞尔万