工具/软件:
e2e.ti.com/.../pipeline_5F00_and_5F00_statistics.zip 我们发现 tiovxldc 插件在运行双摄像头视频流流水线时对视频流水线的帧速率有影响。 我们使用的是分辨率为 1920 * 1280、帧速率为 60 的 x3c 摄像头。 摄像头分别安装为/dev/video3 和/dev/video4(在 Linux 中)。 我们分别测试了两种场景:
1.仅使用 tiovxisp 插件。
2.同时使用 tiovxisp 和 tiovxldc 插件。
在第一种情况下、视频流可以保持 60 的帧速率、而在第二种情况下、两个摄像头流水线的帧速率都会降低、并且屏幕上会出现闪烁现象。 该附件包含使用 TI 提供的检测工具打印的各种插件的帧速率和硬件负载。 我们想知道造成这种现象的原因。