This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:USB DRD 模式和 DRP

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517518/am623-usb-drd-mode-and-drp

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:TPS25751SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好、

我的客户计划在 DRD 模式下使用 USB 以及 DRP。
在 Linux 内核器件树中、dr_mode 设置为“OTG"。“。
请参阅下面有关 USB 的原理图、以供您参考。
e2e.ti.com/.../USB-schematics.xlsx

问题:
Q1) 是否可以对 DRD 和 DRP 使用同一 USB 端口?
Q2) 如果是、则 DRP 控制由 PD 控制器 (TPS25751) 完成、因此 SoC 端不需要配置?

如果您需要客户提供更多信息、请告知我。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    受 DRP 驱动、您是指 AM62x 平台可以提供还是接收电源? 如果是、我无法对此做出评论、因为它纯粹是 PD 控制器设计、与 AM62x 器件无关。 SK-AM62B-P1 上的 USB0 端口设计只能灌入功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu

    TI 日本的 Tashiro 先生请我回复您、因此我想提一个问题。

    我正在考虑使用连接的配置、Type-C 连接器可用作 DRD 或 DRP。

    与 DRP 配合使用时、PD 驱动程序会自动控制它、因此我认为 CPU 将不知道状态。

    所以、

    -是否可以将所连接的电路用作 DRP 或 DRD?

    -我只为 CPU 设置了 DRD、但对于 DRP、是否还需要为 USB 设置 CPU? (不包括 PD 驱动程序的设置)

    至于 CPU 设置、我只在内核设备树中将 dr_mode 设置为“OTG",“,将、将其设置为 DRD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyata-San、

    -是否可以将连接的电路用作 DRP 或 DRD?

    我使用 SK-AM62B-P1 原理图检查了电路图、它们都相似。 是的、您的设计在 DRD 模式下支持 AM62x USB1。

    但对于 DRP、是否还需要为 USB 设置 CPU?

    我不明白这个问题、请详细说明。 DRP 是关于电力输送 — 供电或受电,它不应该与 CPU (AM62x) 上的 USB 功能相关。

    至于 CPU 设置、我只将 dr_mode 设置为“OTG",“,以便、以便在内核设备树中将其设置为 DRD。

    是的、设置 dr_mode =“OTG"可“可使 AM62x USB 接口根据角色协商在主机或设备模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu

    感谢您的答复。

    >我不明白这个问题,请详细说明。 DRP 是关于供电 — 供电或受电,它不应与 CPU (AM62x) 上的 USB 功能相关。

    当用户连接 PD 支持 DRP(双角色电源)的 USB-DRP 器件时、还将连接配置为 DRD(双角色数据)的 DP 和 DM 线路。 这是不是真的?“

    这是否会导致任何意外行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyata-San、

    当用户连接支持 PD(双角色电源)的 USB-DRP 设备时、也将连接配置为 DRD(双角色数据)的 DP 和 DM 线路。 可以不用担心这一点吗?

    我在使用 AM62x 时没有看到任何问题、因为这取决于 PD 配套器件、该器件负责 DRD 和 PD 通信、来指示 AM62x USB 转换到主机或设备模式。 但我不知道这是否是 PD 配套器件的问题、因为此论坛仅支持处理器(本例中为 AM62x)。