This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:microSD 卡的兼容性

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524207/sk-am64b-compatibility-of-microsd-cards

器件型号:SK-AM64B
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

工具/软件:

您好!

我在 启动 SK-AM64B 并从 此处下载 RT Linux 映像时遇到问题: https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-InmvA50mCw/11.00.09.04/tisdk-default-image-rt-am64xx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz、其中 microSD 卡正在 Windows 上使用 balenaEtcher 进行刷写。  

已根据 EVM 快速入门指南设置引导模式开关

但是、在使用某些 microSD 卡时、内核不会启动。 以下是引导日志:

 

U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000)
Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
resetting ...

U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Loading Environment from nowhere... OK
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.08-1-gb11beb2b6-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 12:35:58, Mar 24 2025
I/TC:
I/TC: OP-TEE version: 4.5.0-73-gef1ebdc23-dev (gcc version 13.3.0 (GCC)) #1 Tue Feb  4 11:33:18 UTC 2025 aarch64
I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC: Primary CPU initializing
I/TC: GIC redistributor base address not provided
I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
I/TC: Activated SA2UL device
I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
I/TC: SA2UL TRNG initialized
I/TC: SA2UL Drivers initialized
I/TC: HUK Initialized
I/TC: Primary CPU switching to normal world boot

U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
Trying to boot from MMC2
spl: mmc init failed with error: -110
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###

已有许多其他 E2E 主题出现类似问题、但没有一个主题明确说明支持哪类 microSD 卡。

SK-AM64:可引导 Linux SD 卡映像:已尝试使用不同的卡、并让 EVM 在第 4 张卡上引导。 没有关于前三个项目为什么不起作用的信息。

SK-AM64:SD Boot 建议使用带有“C"类“类而非“U"类“类的 SDHC 卡。

但是、使用此卡启动了 EVM:

   注意:此卡有“C"类“类和“U"类“类。

并且 使用该卡时、EVM 未启动:

  注意:同样、此卡具有“C"类“类和“U"类“类类别、唯一的区别是容量。

什么确切地定义了卡是否兼容?

此致、

德鲁瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    我将把您的问题发送给我们的 MMC 专家、征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们:我们还知道一些电阻器需要安装在 SK-AM64B 上、因为一些 SD 卡制造商处理一些行不太好:   

    请参阅 AM64x SK EVM 用户指南(修订版 B) 第 5.7 节问题 7 - uSD 引导无法正常工作  

    鉴于有多少美元卡供应商在那里(尝试看看亚马逊)-可能很难测试和编目每个供应商和美元类型。

    晚一点

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于无法正常工作的 SD 卡、您可以尝试以下解决方法:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-Memory-K3.html#steps-for-working-around-sd-card-issues-in-u-boot

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    你能推荐任何特定的 SD 卡,这将 100%工作? 我们希望让客户更轻松、而不是乏味。

    此致、

    Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以推荐任何能 100%工作的 SD 卡? 我们希望让客户更轻松、而不是乏味。

    对于 SK-AB64B 情况、由于数据表中所述的问题、无法说任何具体内容。 一般而言,三星甚至 SanDisk 64GB SD 卡已经众所周知的工作良好.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant

    根据此 E2E SK-AM64:SD 引导 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 “故事的道德规范:使用 SDHC SDS! 不是 SDXC。“

    由于您推荐的 64GB SD 卡通常是 SDXC 型号而不是 SDHC(资料来源: SDUC、SDXC、SDHC 和 SD 卡之间有什么区别? |集成内存)、我们应该向客户推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "故事“故事的道德:使用 SDHC SDS! 不是 SDXC。“

    嗯,我有三星 EVO Plus 64GB SDXC 卡,它启动成功,所以它可能不是关于 SDHC 与 SDXC 卡. 由于未知原因、该问题仅涉及某些 SD 卡、尤其是 SanDisk Red 32GB 卡、已知该卡在不同系列的设备之间出现故障。

    只需尝试不同的 SD 卡并坚持使用工作卡。 对于不工作的解决方法、可以应用以前共享的解决方法!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德鲁瓦:

     TI 不应也不会认可任何特定供应商或类型的 microSD 卡。 除此之外、对 TI 来说、对所有可使用的 microSD 卡进行目录分类都是一项巨大的任务(microSD 卡行业每 2 年左右就会发生变化,需要使用新技术)。

     TI 销售的所有 TMDS64EVM 电路板都随附一个 bloack16GB SanDisk HC 卡。 [在许多供应商都很难找到这样的尺寸、我倾向于同意 Prashant 提到的 64GB microSD 卡]。

    值得一去的是,第三方 AM64x SOM 供应商之一发货时提供了一张银色的 Transcend microSD 卡,该卡适合他们使用。