This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我们是否有适用于 TDA4VM EVM 的 Lauterbach TRACE32 设置指南

Guru**** 2468470 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525795/tda4vm-do-we-have-lauterbach-trace32-setup-guide-for-tda4vm-evm

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的专家

我们有 Lauterbach TRACE32 的 JTAG 设置问题。

我们是否有  Lauterbach TRACE32 的设置指南?

因为我们尝试使用 Lauterbach 连接 TDA4VM、所以它始终显示电源故障。

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    –0-

    图片显示为板使用的右侧 POD+电缆+适配器。   可能需要一些您所看到内容的真实图片或视频来理解实际误差。  如果您不熟悉 TRACE32、我会猜您的 PC 端 USB 驱动程序没有正确关联。   电源可能会上升和下降。  电路板上的东西可能已损坏、且 IO 电源不存在。

    Lauterbach 确实具有您显示的电路板、并且在./t32/demo/arm/hardware/区域中确实有一些后台测试脚本、您应该能够运行这些脚本以进行管道清理设置。  他们的支持也可能给你一些想法。

    –1-

    作为指针提示、您应该查看状态栏中的调试字段。

    红色表示“无电源“、如果为红色、则表示调试器在 JTAG 接头处的调试器基准电压上检测到 0 伏电压。

    如果为深灰色、则表示接头通电、但尚未连接到目标:

    绿色表示已连接、目标正在运行
    从绿色它可以转到简单的匹配背景灰色(对于像停止...)
    正常使用时的颜色过渡如上图所示(红色,深灰色,绿色,灰色)。   如果目标不断复位、它将呈红色闪烁。
    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    再次检查 EVM 电路板的电源后、我可以运行 T32 演示脚本 (./t32/demo/arm/hardware/J721e) 并获得运行状态。  
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    很高兴您现在继续前进。

    此致、
    理查德·W·