This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:CCS UART 终端上不打印

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524563/tmdscncd263p-no-print-out-on-ccs-uart-terminal

器件型号:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好:

我使用的是 TMDSCNCD263P 电路板。 根据快速入门指南(第 9 页)、安装了 CCS 12.7.1。  

SW6 设置为 NO BOOTMODE [1:4]=1101。 5V/3A 电源适配器连接到 J1 USB-C 端口。 LD8 PMIC 安全错误输出已开启。

UART 终端以 115200 的波特率连接到 XDS110 Class Application/User UART 端口。 我看不到它有任何输出。 请帮助我解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是尝试运行任何应用程序还是只想查看 GEL 脚本的输出?

    此外、确保在 CCS 中打开“Console"窗口“窗口  

    如果测试任何应用程序、请确保在 example.syscfg 中启用了 UART 日志(如果要在终端上输出)、并在需要在控制台上输出的情况下启用 CCS 日志

    此致。
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    如快速入门指南(第 9 页)中所示、我只希望 UART 终端中打印“C"。“。 我还没有运行应用程序。

    LD8 在上电时开启。 如何解决该问题?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否分享连接到 AM263Px 控制卡的电源的详细信息?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我尝试了两个适配器。 结果是一样的。 LD8 已导通。 随附适配器信息。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否尝试将电路板置于 UART 引导模式并在终端中检查“CC"打印“打印? AM263Px-CC 的 UART 引导模式为:

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    在 UART 引导模式下、“CC"显示“显示在终端中。 BTW、LD8 仍导通。

    手册中的“无引导模式“存在拼写错误?  

    我可以忽略 LD8 警告吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    手册中的“无引导模式“存在拼写错误?  

    [/报价]

    似乎这是一个拼写错误、我会联系作者进行确认。 在此之前、您可以尝试刷写和运行应用程序、如果它们正常运行、我们应该不会有任何问题。

    我可以忽略 LD8 警告吗?

    [/报价]

    让我与我们的硬件专家确认一下

    此致、
    Shaunak

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    按照快速入门指南中的“5-2 示例工程设置“进行操作时、发生了如下所示的加载错误。 (第 9 页)

    请帮助我解决错误。

    此致、

    Jeff

    Cortex_R5_0: GEL Output: Gel files loading on R5F0 Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: ***OnTargetConnect() Launched***
    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263Px Initialization Scripts Launched. 
    Please Wait...
    
    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263Px_Cryst_Clock_Loss_Status() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: Crystal Clock present 
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263Px_SOP_Mode() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: SOP MODE = 0x00000001    
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     UART Functional boot mode
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263Px_Read_Device_Type() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: EFuse Device Type Value = 0x000000AA    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263Px_dual_or_lockstep_mode() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: r5fss0 = 0x00000001    
    Cortex_R5_0: GEL Output: r5fss1 = 0x00000000    
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     R5FSS0 is in Dual core mode 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     R5FSS1 is in Dual core mode 
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_TOP_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_IOMUX Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: TOP_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
    *** R5FSS0 Reset DualCore ***
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
    ***R5FSS1 Reset DualCore ***
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5F ROM Eclipse
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS0_0 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS0_1 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS1_0 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS1_1 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: L2 Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: MailBox Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: *********** R5FSS0/1 Dual Core mode Configured********
    Cortex_R5_0: GEL Output: SYS_CLK DIVBY2 
    Cortex_R5_0: GEL Output: DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 selected as CLK source for R5FSS & SYS CLKs 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     CLK Programmed R5F=400MHz and SYS_CLK=200MHz 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
     *** Enabling Peripheral Clocks *** 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RTI[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RTI_WDT[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling UART[0:5]/LIN[0:5] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling QSPI Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling I2C Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling TRACE Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MCAN[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MMCSD Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MCSPI[0:4] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling CONTROLSS Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling CPTS Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RGMI[5,50,250] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling XTAL_TEMPSENSE_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling XTAL_MMC_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
     ***All IP Clocks are Enabled*** 
    
    Cortex_R5_0: AM263Px
    Cortex_R5_0: Trouble Writing Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0x40: (Error -1065 @ 0x40) Unable to access device memory. Verify that the memory address is in valid memory. If error persists, confirm configuration, power-cycle board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 12.7.0.00130) 
    Cortex_R5_0: File Loader: Verification failed: Target failed to write 0x00000000
    Cortex_R5_0: GEL: File: C:\Users\jekim\workspace_v12\hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Release\hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out: Load failed.
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当您尝试为 hello_world 应用启动调试会话时、器件处于 DEV Bootmode 或 OSPI 引导模式?

    请按照以下步骤操作:

    1、将器件设置为 OSPI/DEV 引导模式

    2.连接电源线

    3.连接 USB 电缆

    4.启动 hello _world 应用程序的调试会话。

    如果您发现很难遵循 spradf9、也可以参考 SDK 文档: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/CCS_LAUNCH_PAGE.html

    此致、
    Shaunak