请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62L 工具/软件:
你(们)好
我将 AM62L EVM Linux SDK 与 SD 引导结合使用。
根据用户指南使用 SDK 中的默认映像制作 SD 卡。 使用右侧电源切换到 SD 引导模式。
使用 Minicom 时、接通电源后、开始没有打印、然后有一些关于 DDR 初始化的打印。
您可以按如下所示查看打印和 EVM 设置:
...
...
是否错过了任何步骤?
谢谢
Zekun