This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L Linux SDK 启动失败

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526445/am62l-am62l-linux-sdk-boot-failed

器件型号:AM62L

工具/软件:

你(们)好

我将 AM62L EVM Linux SDK 与 SD 引导结合使用。

根据用户指南使用 SDK 中的默认映像制作 SD 卡。 使用右侧电源切换到 SD 引导模式。

使用 Minicom 时、接通电源后、开始没有打印、然后有一些关于 DDR 初始化的打印。  

您可以按如下所示查看打印和 EVM 设置:

...

...

是否错过了任何步骤?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:
    为了帮助找出问题、可以使用不同尺寸/品牌的 SD 卡重试吗?