This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:SVS 视图

Guru**** 2413240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522929/tda2p-acd-svs-views

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

由于 TDA2PHVx 没有 GPU 或 BB2D、因此建议使用哪种硬件加速器来执行以下任务? 使用一个内核的计算成本很高  

  • 拼接 4 个摄像头以创建 2D 环视  
  • Alepha 混合  
  • 创建查询表 (LUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marwan、

    指定的工程师本周正在出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    谢谢您、

    AlanL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan,

    我认为 A 核心是最好的选择。 否则、我建议随附 GPU 订购器件型号。

    -Josue