This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:两个独立的 LVDS 输出?

Guru**** 2414250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527167/tda4ven-q1-two-independent-lvds-outputs

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM62PAM67

工具/软件:

团队、  

是否可以在 TDA4VEN 上驱动两个包含独立内容的 LVDS 显示屏? 同一问题适用于 AM62P、“TRM"一“一章是相同的!

在 TRM 中、我发现 相互矛盾的 信息。  

第 12.9.1.1 章.  建议对 OLDI0 使用 DSS0、对 OLDI1 使用 DSS1

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUJB3B#GUID-DF95798A-CAE5-47E3-B8D9-154A41AEFA08/TITLE-SPRUID7EXT_VAYU_DSS_00000

但在“12.9.1.2 DSS 环境“中、似乎两个 OLDI 通道都仅通过视频端口 1 从 DSS0 驱动。  

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUJB3B#GUID-2DA202B4-3C64-44F1-BC1E-F718E742360B/TITLE-SPRUID7EXT_VAYU_DSS_00001

请帮助您澄清正确之处。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    是的、我详细介绍了 TDA4VEN/J722S/AM67 有 2 个 DSS、每个 DSS 都有 2 个视频流水线。 可以实现 2 个独立的 OLDI、但 EVM 板上只有一个 OLDI 端口。 我们需要一个 OLDI 分离器与单链路面板一起验证此功能。

    此致、

    Takuma