This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:视频音频要求检查

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518114/am67a-video-audio-requirements-check

器件型号:AM67A
主题: AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、AM67A 和 AM62A Champ!

我的客户考虑将 AM62A 和 AM67A 用于他们的下一个地面飞行器平台、船用车辆、UAS(无人驾驶 Aire 系统)。

您能否查看下面的视频/音频要求?

AM67A AM62A

基本映像
凭据

图像压缩

H.264/H.265 (CBR 从 64Kbps ~ 80Mbps、适用于 H.264/H.265)
MJPEG (MJPEG 高达 150Mbps)

多重流式传输

模拟编码: 4K (UHD) 30fps +高清 30fps + VGA 30fps + CIF 30fps

分辨率

主流:320x240 - 4K UHD
二级流:320x240 - 4K UHD
MJPEG 流:320x240 - 4K UHD

比特率

CBR VBR 模式

镜像/翻转

镜像/翻转/旋转/ D-Zoom / DIS
裁剪/自定义宽高比(横向/纵向模式)

图像调整

WDR/AGC/ACE/其他图像调整

静态帧 JPEG 捕获

JPEG 捕获(API 命令或有线触发器)

评估区域/点

区域/点计量模式。 可配置的计量位置(更改用于碾磨的图像部分)

调整至全步进变化

调整到在 100mS(全黑到全日光等)内光学输入的全步进变化

对焦辅助模式

焦点峰值、以帮助镜头聚焦

额外的视频输出

提供微型 HDMI 或 CVBS (NTSC/PAL) 输出

录制模式

连续/报警前和报警后/计划记录/动作和触发器

附加收发器板

考虑将来列入  3G/6G/12G-SDI  应制作附加收发器板。

音频

发生正转换

单通道输入

压缩

PCM(G.711 μ 律)/ AAC-LC、高达 44.1kHz @ 96Kbps(可配置)

文本和图形
覆盖层

静态文本 OSD

摄像机应能够显示最多 10 行静态文本、最多 256 个字符
每行、尺寸、颜色、透明度、位置各不相同。

动态文本 OSD

文本可以表示 GPS 和时间/日期数据、记录持续时间和
其他特定于摄像头的数据、或通过 RS –232 或接收的动态文本
根据预定义的命令/数据格式以太网。

传感器器件

Sony Starvis-2 1/1.8“ IMX678-AAQR1 840 万像素、60fps NIR 增强型传感器
Sony Starvis 1/2.8“ IMX415-AAQR  829 百万像素、60fps
Sony Starvis 1/2.8“ IMX515-AAQM  8.46 百万像素、30-60fps

 

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我看到的一些问题:

    • 根据所显示视频的帧速率和分辨率、两者都不能同时显示所有 3 个视频。
    • AM67 的 VPAC 无法同时处理所有这些摄像头。 它可以处理 1。
    • AM62A 在 60fps 时无法处理超过 5MP 的图像。

    此致、
    Jared