主题: AM67 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、AM67A 和 AM62A Champ!
我的客户考虑将 AM62A 和 AM67A 用于他们的下一个地面飞行器平台、船用车辆、UAS(无人驾驶 Aire 系统)。
您能否查看下面的视频/音频要求?
|
|
AM67A | AM62A | ||
|
基本映像 |
图像压缩 |
H.264/H.265 (CBR 从 64Kbps ~ 80Mbps、适用于 H.264/H.265) |
||
|
多重流式传输 |
模拟编码: 4K (UHD) 30fps +高清 30fps + VGA 30fps + CIF 30fps |
|||
|
分辨率 |
主流:320x240 - 4K UHD |
|||
|
比特率 |
CBR VBR 模式 |
|||
|
镜像/翻转 |
镜像/翻转/旋转/ D-Zoom / DIS |
|||
|
图像调整 |
WDR/AGC/ACE/其他图像调整 |
|||
|
静态帧 JPEG 捕获 |
JPEG 捕获(API 命令或有线触发器) |
|||
|
评估区域/点 |
区域/点计量模式。 可配置的计量位置(更改用于碾磨的图像部分) |
|||
|
调整至全步进变化 |
调整到在 100mS(全黑到全日光等)内光学输入的全步进变化 |
|||
|
对焦辅助模式 |
焦点峰值、以帮助镜头聚焦 |
|||
|
额外的视频输出 |
提供微型 HDMI 或 CVBS (NTSC/PAL) 输出 |
|||
|
录制模式 |
连续/报警前和报警后/计划记录/动作和触发器 |
|||
|
附加收发器板 |
考虑将来列入 3G/6G/12G-SDI 应制作附加收发器板。 |
|||
|
音频 |
发生正转换 |
单通道输入 |
||
|
压缩 |
PCM(G.711 μ 律)/ AAC-LC、高达 44.1kHz @ 96Kbps(可配置) |
|||
|
文本和图形 |
静态文本 OSD |
摄像机应能够显示最多 10 行静态文本、最多 256 个字符 |
||
|
动态文本 OSD |
文本可以表示 GPS 和时间/日期数据、记录持续时间和 |
|
传感器器件 |
Sony Starvis-2 1/1.8“ IMX678-AAQR1 840 万像素、60fps NIR 增强型传感器 |
谢谢。
此致、Jack