This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:不用作 I2C(而用作 GPIO)时 I2C 的失效防护操作

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527294/am62l-failsafe-operation-of-i2c-when-not-used-as-i2c-and-instead-used-as-gpio

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的支持:  

我指定的 Focus 客户有一个有趣的问题:

我们有数据表中的以下信息。

  

这 3 个引脚(上面用红色圈出)是否具有失效防护(即使它们配置为 GPIO)、或者它们是否必须配置为 I2C2_SCL、I2C2_SDA 和 EXTINTn 才能实现失效防护?

我的 gut 告诉我、当配置为 GPIO 时、它们没有失效防护、但我找不到任何引用它的地方。

我认为环境与通过上拉的外部电源轨驱动有关。  但 I2C GPIO 通常是 M0 等微控制器上的“特殊“、即使用作与 I2C 无关的 GPIO。

想法?

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blake、  

    感谢您的查询。

    [引述 userid=“62892" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527294/am62l-failsafe-operation-of-i2c-when-not-used-as-i2c-and-instead-used-as-gpio ]I2C2_SCL、I2C2_SDA

    当布线已连接并用于任何 IO 配置(I2C 或 GPIO(如果未主动驱动)) 时、I2C2 需要外部上拉

    请参阅缓冲区 类型列

    6.7.1 I2C 开漏和失效防护 (I2C OD FS) 电气特性

    IO(缓冲器类型)是失效防护类型、对任何多路复用器配置均有效  

    EXTINTn

    当布线已连接且未主动驱动时、建议使用上拉电阻。

    IO(缓冲器类型)是失效防护类型、对任何多路复用器配置均有效  

    此致、

    Sreenivasa.