This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P - SDK UART Echo 示例

Guru**** 2415340 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522819/am62p-am62p---sdk-uart-echo-example

部件号:AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我在 AM62P 上的 UART echo SDK 示例遇到问题。 当配置为时、该示例可正常工作mcu_uart0。 然而,在使用sysconfiguart_instance将更改为之后uart1,该示例不再按预期工作。  

具体而言、我观察到 发送 (TX) 功能似乎可以正常运行 、因为我可以看到输出。 不过、 接收 (RX) 功能无法正常工作 、表示系统不响应任何输入。

此致

Wei Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通读以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1276094/faq-sk-am62-purpose-of-different-uarts/4839735#4839735

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav Kumar:

    根据这里的链接、TIFS 日志记录控制台似乎使用了 UART1、但 TX 如何在我这边工作、而不是在 RX 吗? 好吧、如果 TIFS 使用它、我预计 TX 和 Rx 都会被阻止、对吧?

    除了 MCU_UART 之外、我是否可以为我的 SDK 使用任何 UART?

    MAIN_UART0:  用于 A53 上的 Linux 和 U-Boot

    MAIN_UART1:  TIFS 日志记录控制台

    WKUP_UART0:  DM 日志控制台

    MCU_UART0:  MCU+SDK 控制台

    那么、2、3、4、5 呢?

    此致

    Wei Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的耐心。

    2、3、4、5 怎么样?

    我建议您阅读数据表和原理图、看看哪些 UART 都将 TX 和 RX 作为引脚排列、以便整合到应用中。

    技术文档链接: https://www.ti.com/product/AM62P#tech-docs

    在 UART 2、3、4 和 5 中、您可以检查相同的值。

    请在确定 UART 入围名单并进行测试后告诉我。

    此致、

    Vaibhav