This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:请提供添加处理器和库的步骤?

Guru**** 2416820 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519771/ccstudio-please-provide-procedures-to-add-processor-and-libraries

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他部件: FFTLIB

工具/软件:

您好:

我想将 下面的处理器和库添加到  CCSTUDIO 版本 20.1.1.00008 中。 CCStudio 已安装到我的笔记本电脑上、但 CCStudio 的 Resource Explorer 找不到我需要的处理器和库。

您能否提供将它们添加到 CCStudio 版本 20.1.1.00008 的说明?  我是否需要安装较旧的 CCSTUDIO 而不是最新的 CCSTUDIO?

1.AM57X-AM57X PROCESSOR-SDK-RTOS

2. C66X-FFFTLIB

3. C66X-MATHLIB

您将非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San,

    但 CCStudio 的 Resource Explorer 找不到我需要的处理器和库。

    Resource Explorer 将仅显示作为 Resource Explorer 包提供的内容。  PROCESSOR-SDK-RTOS 资源管理器中不提供 AM57X-AM57X。  

    我将提请设备专家注意此主题、他们可以提供有关设置环境的更多详细信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI、在我们旧的 CCS IDE 界面 (12.xx) 中、我们可以在 Windows -> Preferences -> Products 下添加“products"发现“发现路径。 如何在新的 CCS 20.x 中实现这一点? 或者、新 CCS 如何从哪里可以找到 SDK 和库?

    谢谢您、

    Paula   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paula、

    CCS 20 中的等效功能如以下视频所示:

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-San:

    感谢您的及时回复和支持。 我将等待您的更新。

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Keiichi-San、

    尽管可以使用 CCS 20.x 进行开发并作为 IDE、但该产品线尚未采用或支持它。 此外、如果您使用 TI RTOS、较早期版本的 CCS(12.x 及以下)提供的 TI RTOS 扩展功能 ROV 在较新版本上不再受支持 — 请参阅: https://dev.ti.com/tirex/content/code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_02_00/_build_code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_02_00/source/gs/migration/sub-migration/m3-debug.html#rtos-objects-view

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josue-san、

    感谢您的答复。

    我正在尝试将 CCSTUDIO-AM57X (v09.03.00.00)、 C66X-FFTLIB (v2.0.0.2) 和 C66X-MATHLIB (v3.1.2.1) 添加到 PROCESSOR-SDK-RTOS (v20.1.1) 中。

    如果我想添加以上 3 个选项、我应该安装 CCStudio (v12) 或更早的版本吗?

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请查看此 SDK 的发行说明:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM57X/09_03_00_00/exports/docs/devices/AM57X/rtos/Release_Specific_Release_Notes.html#processor-sdk-v09-03-00

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue-san:

    感谢您的答复。 我将查看发行说明、如果我有任何问题、我会告诉您。

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue-san:

    我已尝试将  CCSTUDIO-AM57X (v09.03.00.00)、 C66X-FFTLIB (v2.0.0.2) 和 C66X-MATHLIB (v3.1.2.1) 添加  到 PROCESSOR-SDK-RTOS (v12.8.1) 中、因此似乎已成功将 CCSTUDIO -AM57X 和 C66X-MATHLIB 安装到 PROCESSOR-SDK-RTOS 中、但 C66X-FFTLIB 未正确添加到 CCSTUDIO 中。

    您是否愿意为以下问题提供建议?

    答:您知道为什么 CCStudio 无法识别 FFTLIB?

    b.执行“fftlib_c66x_src_2_0_2_win32.exe"后“后、如果“eclipse"文件夹“文件夹中没有“plugin folder“、是否正确? 我想确保我是否从 TI 下载了错误的文件。

    1.“fftlib_c66x_src_2_0_0_2_win32.exe"可“可从 TI 下载安装文件 (www.ti.com/.../2.0.0.2)。

    2.在执行“fftlib_c66x_src_2_0_2_win32.exe"后“后、在“C:/ti“处创建一个文件夹“fftlib_c66x_src_2_0_2_win32.exe"。“。  

    3.但是、在您之前告诉我的程序之后、CCStudio 无法识别 FFTLIB。  窗口->首选项->产品、然后刷新。

    4.我注意到“fftlib_c66x_2_0_0_2/eclipse"没有“没有“plugin folder“。

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我今天不在办公室。 请预计 1 到 2 个工作日的响应时间会延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue-san:

    我理解这一点、感谢您的支持。 我将等待你的答复。

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Keiichi-San、

    您是否尝试过遵循集成用户指南中的说明?

    josue@jz-ws:~/ti/fftlib_c66x_2_0_0_2$ ll docs/FFTLIB_Users_Manual.html
    -rwxr-xr-x 1 josue josue 274 Mar 11 2014 docs/FFTLIB_Users_Manual.html*

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue-san:

     

    感谢您的答复。 我之前没有尝试过您分享的过程、所以我尝试了这些过程、并在下面获得了结果。 你会告诉我吗?

     

    我尝试通过 CCSTUDIO (v12.8-1) 构建 C6X-FTLIB (v2.0.0.2)。 但是、我无法继续“2.  导入 FFTLIB 构建过程(用户指南:文件:///C:/ti/fftlib_c66x_2_0_0_2/docs/doxygen/html/ccs_build.html)的基于 FFTLIB makefile 的工程“。

    >>选择导入现有 Eclipse 项目

    该过程提供了上述说明、但“Project"菜单“菜单中没有“Import Existing Eclipse Project“。

    >>从 FFTLIB /lib 目录导入

    该过程 提供了 上述指令、但  C66X-FFTLIB (v2.0.0.2) 中没有/lib 目录。

    1. 您是否会考虑分享 CCSTUDIO (v12.8.1) 构建 C6X-FTLIB (v2.0.0.2) 示例项目的程序?
    2. 是否有任何通过 CCSTUDIO (v12.8.1) 检测 C66X-FTLIB (v2.0.0.2) 的说明(Windows ->首选项->产品菜单)?

     

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    本周某个时间、我可以在我的设置中尝试这种方法。 我将告知您是否可以使用 CCS 来识别此软件。

    感谢您的耐心。

    同时、以上通常仅意味着选择 Import 和 CCS Projects。  

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您对我的查询的支持。 我将等待你的答复。

    此致、

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kei、

    不幸的是,我在这里没有最好的消息。 此软件库已有 10 年以上的历史、因此我们目前没有任何人支持它、也没有任何人支持它。 它远远超出了其支助期。 我只是在我们可以提供的支持水平上为您设定期望。

    是否有任何说明可以通过 CCSTUDIO (v12.8.1) 检测 C6X-FFTLIB (v2.0.0.2)(Windows ->首选项->产品菜单)?

    遗憾的是、并非所有软件包都包含 CCS 可发现的正确元数据。 鉴于该软件包太旧、CCS 12.8.1 (2024) 预计无法发现该软件包。

    其次、在我查看历史之后、AM57 从未直接支持该库、请参阅这篇文章:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/768577/rtos-am5728-fftlib-from-processor-sdk/2849988#2849988

    修改后的库使用 OpenCL 受支持、后者在 08.02.00.04(2022 年 6 月 2 日)SDK 版本中已弃用 (链接了版本说明)。

    归根结底、当前的 AM57x SDK 不支持此库 即 CCS。 这并不意味着你不能让它自己工作,但这种努力是每个客户的特权.

    以下是另一个主题、客户在其中附加了一个文字文档、说明了他们在 9 年前使其正常工作的方式:

    e2e.ti.com/.../1901521

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您对本主题的快速支持、这对我有很大帮助!

    此致、

    Kei