This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:IPC 中断延迟

Guru**** 2416810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525036/66ak2h06-ipc-interrupt-delay

器件型号:66AK2H06

工具/软件:

尊敬的专家:

我对 66AK2H06DAAW2 的 IPC 功能有疑问。

问题 1: 是否可以使用针对内核本身的 IPC 中断?
(在数据表“10.2.3.13 IPC 生成 (IPCGRx) 寄存器“中、IPC 旨在与其他内核一起使用,但我们无法找到有关是否可以与内核本身一起使用的任何信息。)

问题 2: 如果[Q1](可以使用针对内核本身的 IPC 中断)没有问题、那么根据 66AK2H06 的规范、IPC 中断请求与开始 IPC 中断处理之间是否可能出现大约 500usec 的延迟?

问题 3 如果[Q2]中通常不会发生约 500usec 的延迟、66AK2H06 是否会断开?

这方面的背景是、在我的客户批量生产的产品(包括软件)中、有一个硬件导致软件出现故障。(正在确认设备的数量。)
用户案例确认、当 DSP 内核 0 向其自身 (DSP 内核 0) 发出 IPC 中断请求时、IPC 中断请求与开始 IPC 中断处理之间会出现大约 500usec 的延迟。
当没有发生这种现象时、他们已确认 IPC 中断处理在 IPC 中断请求后大约 150ns 开始。
此外、此时不执行其他中断处理。

此问题的目的是确定导致软件故障的原因是单个硬件 (66AK2H06) 出现故障还是 IPC 功能使用方式出现问题。

最好的应届毕业生
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负责的工程师目前不在办公室。 请预计响应将延迟一天。

    此致、
    Shabary.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.H、

    我会在一天内检查并更新您的信息。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.H、

    请问您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Betsy Varughese:

    以下是一些客户意见。

    =====

    我们不使用 SDK、而是直接控制 IPC 相关寄存器。

    我们使用的编译器和链接器版本如下:
    TMS320C6x C/C++编译器 v8.1.4
    TMS320C6x 链接器 v8.1.4

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    参考链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2h12.pdf

    在 Keystone II 器件上、IPC 特性主要设计用于不同内核之间的信号传输。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    在 KeyStone II 器件上、IPC 特性主要用于不同内核之间的信号传输。

    关于 Q1、我了解到“不可以、内核本身的 IPC 中断不是预期用途“。

    因此、对于 Q2 和 Q3、我的理解是正确的
    “由于这是意外使用、因此没有规定规格、无法确定 500us 是否是合适的时间。“?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    文档中的任何位置均未提及在同一内核中使用 IPC、而不是标准用例。  

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Betsy Varughese:

    感谢您的支持。

    我们已与客户共享您提供的信息。
    如果进一步调查导致出现任何问题、我们将创建一个新主题。

    此致、
    正常