This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在启动时禁用引脚排列、然后在通过连接引线检测到 RGMII 时启用。

Guru**** 2469950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526860/am6442-disable-pinout-on-startup-then-enable-when-rgmii-is-detected-via-connection-lead

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我想检查 AM6442、对于 AM64 引脚排列、  我们是否可以在启动期间禁用引脚(以高阻抗模式拉取引脚)、然后在连接器上检测到 PCB 板时、我们希望 AM64 在软件中再次  启用引脚、前提是 RGMII 接口(通过连接引线)启用为 50 Ω 阻抗?

简而言之、我们想检查固件是否可以通过建立的 RGMII 连接进行检测、如何在运行时开始时启用/禁用 50 Ω 阻抗引脚排列?

谢谢、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的查询。

    不确定我是否了解该查询。

    以下是我基于理解的回答:

    LVCMOS 输出阻抗为 60 Ω

    请参阅引脚属性。 在复位期间和复位后、直到软件配置为止、大多数 LVCMOS IO 的 IO 缓冲器都处于关闭状态。

    当前没有调整驱动强度(输出阻抗)的配置

    IO 无法了解布线阻抗。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    我收到了一些关于该请求的澄清:

    1. “在复位期间和复位后、直到软件配置为止、大多数 LVCMOS IO 的 IO 缓冲器都关闭。“ ->在复位期间和复位后、从哪里可以获得有关 TRM 中哪个 LVCMOS IO 关闭的信息?
    2. “在 RGMII 接口端点与其上采用 AM6442 的 PCB 之间进行连接后、启用引脚、然后将 RGMII 阻抗从 60 欧姆降至 50 欧姆“ ->是的、复位后、我们需要 FW 启用 LVCMOS 引脚、从初始默认的 60 Ω 到 50 Ω。  我们知道、将固件设置为 50 Ω 的器件将仅在今年年底推出。 但 我们也知道、我们和 TI 之间对此 50 Ω 的固件进行了一些审查。 务必让我们留在循环中。

    基本上、此应用是 PLC 他们希望确保、如果连接了 RGMII 连接、只有 在与 AM64 的 PCB 和之间发送 RGMII 连接的单独 PCB 之间确认了 RGMII 连接后、才会传输数据。

    他们的愿望是默认情况下禁用 LVCMOS 引脚、直到启动后连接验证。

    另请引导我了解有关 IO 缓冲器第 1 点的详细信息、在 TRM 中的哪个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    谢谢你。

    我们希望默认情况下禁用 LVCMOS 引脚、直到启动后连接验证。

    还请引导我了解 TRM 中有关 IO 缓冲区第 1 点的详细信息。

    请参阅数据表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    以下图片可能有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalilkuppa:

    谢谢您 — 是否对第二个问题有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    谢谢你。

    您能帮助我了解预期的更新吗?

    计划支持 50R 的驱动强度配置。

    你在寻找时间线吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    谢谢你。

    不确定我是否理解您的答案。

    请 elpoborate。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalilkuppa:

     建议先确认将驱动强度配置设置为 50R 的时间线。
    我将在 今天晚些时候与客户会面、以便进一步调试他们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    谢谢你。

    正如我记得,有一些电子邮件谈话和起诉的时间表是年底的一年。

    让我回顾一下该电子邮件并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.