This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352BZCZ60 DQS 和 DQ 之间的偏差相位差调整

Guru**** 2468910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517500/am3352-am3352bzcz60-skew-phase-difference-adjust-between-dqs-and-dq

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好的团队、

客户想问 AM3352 是否  有功能在写入操作期间调整 DQS 和 DQ 之间的偏差相位差?

背景:  

他们使用 AM3352BZCZ60 的产品使用 DDR3、但在写入操作期间 DQS 和 DQ 的建立时间较短(保持时间较长)、因此询问上述问题来确认原因是这样的。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kenley、他们应该使用 DDR EMIF 工具 https://www.ti.com/lit/pdf/SPRACK4 来正确配置 AM335x DDR 控制器和 PHY。  该电子表格包含电路板详细信息输入、有助于优化某些信号的延迟。  这应该有助于消除他们看到的相位差。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD:

    在您回答的 EMIF 工具中、有一个字段在“电路板详细信息“中输入 CLK 和 DQS 的布线长度、我认为该工具会提前计算 CLK 和 DQS 的偏斜调整以确定寄存器值。

    但是、由于没有字段可输入 DQ 布线长度、EMIF 工具不会执行 DQS 和 DQ 的偏差调整、但假设 AM335x 存储器控制器在上电时的训练过程中会自动调整、我的理解是否正确?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley、

    我们的关键资源目前已不在办公室、请预计需要更长的时间进行回复。 团队仍在查看您的问题、并将尽快发布回复。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我应该在什么时候收到团队的回复?

    我必须通知我的客户。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley、

    在团队审视这一点时、有一些问题需要澄清:

    • 该客户是否遵循了 AM335 数据表中的设计指南? 有一节明确介绍了 DDR3 存储器的偏差要求: 7.2.3.6.2 DQS[x]和 DQ[x]布线规格  
    • 在写入操作期间、DQS 应与 DQ 居中对齐(这在 TRM 的第 7.3.3.3.2 节数据宏中进行了介绍)。 客户对短设置和长保持时间的确切含义是什么?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    让我将客户对您的问题的反馈发送给您。

    1.是的。 它符合 7.7.2.3.6.2 DQS [x]和 DQ [x]布线规格

    2. 对上述布线规格进行的后模拟为:设置时间 tds=363.6ps 和保持时间 tdh=563.5ps。
    但根据实际测量结果、建立时间 TDs=147ps、保持时间 TDh=713ps。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kennley、

    遗憾的是、无法调整控制器中 DQS 和 DQ 之间的偏斜。 该工具通过 EMIF 工具进行调整、只要信息输入正确并且遵循了所有布局指南、该工具就会计算所有延迟的理想值。

    此致、

    Lucas