This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:DDR3 时钟/时钟和 TDA2PHVx 的带宽

Guru**** 2468680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528051/tda2p-acd-ddr3-clock-clk-and-bandwidth-of-tda2phvx

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:

TDA2PHVx 支持的 DDR3 时钟是什么? 我看到在不同的 TI 规格中有不同的值

在下图中、TDA2Ex 仅支持 666MHz、而在第二个图中、TDA2Px 支持 666MHz

 TDA2PHVx 支持 DDR3 的理论带宽是多少? 实际带宽是多少? 我知道它取决于 clk、因此这需要与第一个问题相关

下面的两张图片显示了这一点  

- EMIF BW @532MHz = 2045.97 +2046.54 (假设连接了两个 EMIF)=~4091

- EMIF BW @666MHz = 2799.14 + 2790.17 (假设连接了两个 EMIF)=~5589 ->这是正确的吗? 即使是第二个规范状态最大值 2 GB?

-在第三张图片中,交错式 DDR 的最大 BW 为 7293.76MByte/s 适用于哪种 SoC? 这是否适用于 TDA2PHVx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA2PHVx 支持的 DDR3 是什么? [/报价]

    请参阅数据表的第 5.5 节。 DDR3 支持的 TDA2Pxxx 的最大 DDR 时钟频率为 667MHz 时钟(或 1333 MT/s 数据速率)。

    - EMIF BW @666MHz = 2799.14 + 2790.17 (假设连接了两个 EMIF)=~5589 -->这是正确的吗? 即使是第二个规范状态最大值 2 GB?

    我认为数据表“器件比较“表中所述的“高达 2GB “是指 DDR 控制器的物理存储器空间功能、而不是带宽。 请参阅数据表中引用的以下注释、该注释从表中的此行引用。

    (2) 在统一 L3 存储器映射中、最多有 2GB 的 SDRAM 空间、可用于所有 L3 启动器、包括 MPU (MPU、GPU、DSP、IVA、DMA、 等)。 通常、该空间在两个 EMIF 之间交错以优化存储器性能。 如果系统填充大于 2GB 的物理存储器、则仅 MPU 可通过 Arm V7 大型物理地址扩展 (LPAE) 访问额外的可寻址空间。

    此致、
    Kevin

    [/quote]