This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:采用 GESI RGMii2 的 DRA821U Linux 配置

Guru**** 2345380 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2

器件型号:DRA821U
主题:DRA821SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

Champ、  

我的客户将把 RGMII 2、RGMII 3 和 RGMII 4 用于 DRA821 上的三个以太网端口、因为只有两个 SERDES 和 PCIe、而 USB 则需要其中两个。

客户希望获得补丁来在 DRA821 EVM 上启用 RGMII 2、并以 GESI 板作为基准、以启用所有三个 RGMII 端口。

Br、Rich  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRA821 只有一个 4L 串行器/解串器。

    客户想使用补丁在 DRA821 EVM 上启用 RGMII 2、并以 GESI 板作为基准、以启用所有三个 RGMII 端口。

    我们无法在 TI EVM 上进行测试、因为 TI EVM 上没有可用的 RGMII 连接。

    但是,让我谈谈明天的同样的指针。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    如您之前另一个线程所述、EVM 将 RGMII 2 连接到 GESI 板、因此客户希望首先验证 EVM 上的功能。  

    这种做法是否可行?  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我看看我们的侧,并尽快更新你.

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    客户期望得到一个补丁、使其在本月之前在当前带 GESI 板的 EVM 上运行、适用于 SDK 10。  

    能否提供一个我们认为可行的时间表?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、  

    我们尚未尝试从 Linux 启用 CPSW5g 的 RGMII 接口。  

    让我们尝试在 EVM 上启用、并在下周结束时为您提供参考补丁。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    非常感谢这个时间线。 我们期待着为 EVM 提供补丁。  

    最终的目标是在客户电路板上启用三个 RGMII。  

    即使我们没有采用此硬件设计的 EVM、也可以在 RGMII 模式下为 CPSW5G 创建 4 个端口的补丁。

    Br、Rich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最终目标是在客户电路板上启用三个 RGMII。  [/报价]

    我懂了。

    即使我们没有采用此硬件设计的 EVM、也能为 CPSW5G 以 RGMII 模式为 4 个端口创建补丁。

    我们 将尝试为所有 RGMII 端口提供引脚多路复用器配置、必须由客户配置 PHY 的 PHY 配置和复位。

    此致、
    Sudheer

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    感谢您发送编修。  

    有一个与 PIN MUX 配置和 SysConfig 工具相关的 e2e 我想提请大家注意、因为您在创建补丁时可能有点感触。   

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496179/dra821u-dra821u-j7200-mcu_mdio0-pin-mux-assignment/5758892#5758892

    这也是客户的反馈、当前 SDK 10.0 与 SysConfig 工具不一致。  

    供您参考。  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们来查看上面的内容。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    我希望移植顺利、想知道您关于与 SysConfig 工具不一致的注释。

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我希望移植顺利、想知道您关于与 SysConfig 工具不一致的评论。

    我们仍在查看 EVM、将很快分享您。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    您是否看到了 J7200 和 J721S 定义错误对齐?   

     您能否提供一个估计的时间表?  

    BR、R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我已启用 Linux 的 RGMII2 并能够与远程器件进行通信。

    请查找以下日志和代码参考、以通过本地 Linux Diver 启用 RGMII。

    k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtso 文件:
    e2e.ti.com/.../k3_2D00_j7200_2D00_evm_2D00_quad_2D00_port_2D00_eth_2D00_exp.dtso


    k3-j7200-common-proc-board.dts 文件:


    测试日志:

    从您的参考中 Ping 测试日志


    注意:
    由于 TI EVM 仅支持 RGMII2、因此高于 Dtso 仅配置 RGMII2 引脚、但用于参考为所有 CPSW 端口提供的配置信息。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    DTS 用于在 GESI 板上启用 RGMII2。  

    感谢您努力验证和创建它。  

    您是否在 SDK 和 SysConfig 工具中找到了定义不对齐问题? 我可以对此表示赞扬吗?  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496179/dra821u-dra821u-j7200-mcu_mdio0-pin-mux-assignment/5758892#5758892

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“9853" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2/5803314 #5803314“]

    DTS 用于在 GESI 板上启用 RGMII2。  

    感谢您努力验证和创建它。  

    [/报价]

    感谢您的确认。

    [报价 userid=“9853" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2/5803314 #5803314“]

    您是否在 SDK 和 SysConfig 工具中找到了定义不对齐问题? 我可以对此表示赞扬吗?  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496179/dra821u-dra821u-j7200-mcu_mdio0-pin-mux-assignment/5758892#5758892

    [/报价]

    如上面的 E2E 中所述 、它基于“k3-j7200-mcu-wakeup.dtsi"中“中引脚多路复用节点定义的偏移地址。

    我添加的补丁还指向多个引脚多路复用节点、用于将 CPSW 端口启用到 RGMII、每个节点都有一个基于“k3-j7200-mcu-wakeup.dtsi"文件“文件中地址的偏移地址。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    是的、我查看 DTS、您使用的定义仍然是“J721E_IOPAD",“,因此、因此您遵循 SDK 10 中的原始设置。  

    但是、SysConfig 生成引脚设置 DTS 将使用定义“J7200_IOPAD",“,该、该定义将无法直接在 SDK 10 中使用。  

    您建议客户使用当前 SysConfig 工具、因为客户将依赖 SysConfig 生成与当前 SDK 10 不一致的 DTSI。  

    e2e.ti.com/.../devicetree-_2800_1_2900_.dtsi

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“9853" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2/5803408 #5803408“]

    但是、SysConfig 生成引脚设置 DTS 将使用定义“J7200_IOPAD",“,该、该定义将无法直接在 SDK 10 中使用。  

    您建议客户使用当前 SysConfig 工具、因为客户将依赖 SysConfig 生成与当前 SDK 10 不一致的 DTSI。  

    [/报价]

    是、SDK 仅定义了 J721E_IOPAD。
    他们可以通过参考 DTS 文件中的现有 IOPAD 配置来更改名称。

    会引起开发团队的注意。 到目前为止、客户可以修改名称并使用。 无论如何、 客户需要根据 E2E 中解释的基地址定义的引脚多路复用节点更改偏移、如下所述。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496179/dra821u-dra821u-j7200-mcu_mdio0-pin-mux-assignment/5758892#5758892

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI  

    我应用 RGMII 补丁。

    来自 A72 RGMII 的 eth1 通过 ping 命令运行测试。 但 iperf 测试失败



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10/100 工作、但 1G 不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    客户使用 iPerf 进行测试。

    这看起来很可能是未设置 PHY 中的时钟延迟。

    您是否也可以使用 iPerf 进行测试?  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“9853" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2/5807999 #5807999“]

    这看起来很可能是未设置 PHY 中的时钟延迟。

    您是否也可以使用 iPerf 进行测试?  

    [/报价]

    我一边检查一下。

    您能否请客户检查 ping、以及 Ping 统计信息 测量值。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    客户尝试了 PHY 端的启用 TX 和 RX 延迟、并再次确认情况。  

    你有什么发现在你身边吗?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否请客户检查 ping、以及 Ping 统计信息 测试完成一次。

    您能否分享以下信息?

    默认情况下、MAC 侧 TX 延迟处于启用状态。 我们无法从 器件树配置中禁用 ENET CTRL 寄存器。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sudheer

    如何 更新  ENET CTRL 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何 更新  ENET CTRL 寄存器??

    我们可以使用 devmem2 命令来写入 ENET CTRL 寄存器。
    要从器件树中配置 RGMII 延迟、请查看以下常见问题解答中提供的补丁。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1319345/faq-tda4vm-how-to-configure-rgmii-clock-delay-on-j7-devices

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试应用 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1319345/faq-tda4vm-how-to-configure-rgmii-clock-delay-on-j7-devices

    修补程序。 但如果仍然以 1G 速度不工作。

    我还有一个新问题:如何 在 uboot 中启用该 RGMII 端口???


    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-moxa-uc-8600a.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-moxa-uc-8600a.dts
    index 7a3a9188c..d9bbe3ddc 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-moxa-uc-8600a.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-moxa-uc-8600a.dts
    @@ -433,6 +433,7 @@
     	cpsw5g_phy0: ethernet-phy@0 {
     		reg = <0>;
     		ti,rx-internal-delay = <DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS>;
    +		ti,tx-internal-delay = <DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS>;
     		ti,fifo-depth = <DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>;
     		ti,min-output-impedance;
     
    @@ -457,7 +458,7 @@
     &cpsw0_port1 {
     	status = "disabled";
     	phy-handle = <&cpsw5g_phy1>;
    -	phy-mode = "rgmii-rxid";
    +	phy-mode = "rgmii-id";
     	mac-address = [00 00 00 00 00 00];
     	phys = <&cpsw0_phy_gmii_sel 1>;
     };
    diff --git a/drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c b/drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c
    index 81dd1c344..e4965439d 100644
    --- a/drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c
    +++ b/drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c
    @@ -210,20 +210,29 @@ struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_soc_dm814 = {
     
     static const
     struct reg_field phy_gmii_sel_fields_am654[][PHY_GMII_SEL_LAST] = {
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x0, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x4, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x8, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0xC, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x10, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x14, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x18, 0, 2), },
    -	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x1C, 0, 2), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x0, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x0, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x4, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x4, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x8, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x8, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0xC, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0xC, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x10, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x10, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x14, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x14, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x18, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x18, 4, 4), },
    +	{ [PHY_GMII_SEL_PORT_MODE] = REG_FIELD(0x1C, 0, 2),
    +	  [PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE] = REG_FIELD(0x1C, 4, 4), },
     };
     
     static const
     struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_soc_am654 = {
     	.use_of_data = true,
     	.regfields = phy_gmii_sel_fields_am654,
    +	.features = BIT(PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE),
     };
     
     static const
    @@ -231,6 +240,7 @@ struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_cpsw5g_soc_j7200 = {
     	.use_of_data = true,
     	.regfields = phy_gmii_sel_fields_am654,
     	.extra_modes = BIT(PHY_INTERFACE_MODE_QSGMII) | BIT(PHY_INTERFACE_MODE_SGMII),
    +	.features = BIT(PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE),
     	.num_ports = 4,
     	.num_qsgmii_main_ports = 1,
     };
    @@ -240,6 +250,7 @@ struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_cpsw9g_soc_j721e = {
     	.use_of_data = true,
     	.regfields = phy_gmii_sel_fields_am654,
     	.extra_modes = BIT(PHY_INTERFACE_MODE_QSGMII) | BIT(PHY_INTERFACE_MODE_SGMII),
    +	.features = BIT(PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE),
     	.num_ports = 8,
     	.num_qsgmii_main_ports = 2,
     };
    @@ -251,6 +262,7 @@ struct phy_gmii_sel_soc_data phy_gmii_sel_cpsw9g_soc_j784s4 = {
     	.extra_modes = BIT(PHY_INTERFACE_MODE_QSGMII) | BIT(PHY_INTERFACE_MODE_SGMII) |
     		       BIT(PHY_INTERFACE_MODE_USXGMII),
     	.num_ports = 8,
    +	.features = BIT(PHY_GMII_SEL_RGMII_ID_MODE),
     	.num_qsgmii_main_ports = 2,
     };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    对于 1GHz iperf 测试将失败、您是否打算禁用 MAC 侧的 TX 和 RX 延迟、而不需要开启以太网 PHY 侧的 TX 和 RX 延迟?  

    Alvin、  

    您是否仍看到 ping 工作正常、但 iPerf 测试将失败?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个新问题、如何 在 uboot 中启用此 RGMII 端口???

    请创建一个新线程以从 U-Boot 启用 RGMII。

    对于 1GHz iperf 测试将失败、您是否打算禁用 MAC 侧的 TX 和 RX 延迟、并且无需开启以太网 PHY 侧的 TX 和 RX 延迟?  [/报价]

    MAC 不支持 Rx 延迟。

    我建议从 MAC 禁用 Tx 和 Rx、并在 PHY 侧以所需的延迟启用。

    客户是在 TI EVM 还是定制电路板上进行检查?

    您仍然看到 ping 工作正常、但 iPerf 测试将失败吗?  [/报价]

    让我在我这边确认一下。

    此致、
    Sudheer

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    如何  创建新线程以从 U-Boot 启用 RGMII。 与内核一样??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    目前、iperf 测试在带有 GESI 板的 TI J7200 EVM 上进行。  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我看看我这边。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    您是否看到与客户在带 GESI 板的 EVM 上观察到相同的观察结果?

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在带 GESI 板的 EVM 上看到与客户相同的观察结果?

    是的、我还观察到 1Gbps 上的 iperf 故障。

    让我在内部进行检查、并向您更新相关信息。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    您认为这是以太网 PHY 时钟延迟问题吗?  

    你有没有这样的发现吗?

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您认为这是以太网 PHY 时钟延迟问题吗?  [/报价]

    这是其中一个原因、当我在 1Gbps 缺失速率下检查 ping 统计数据时、该问题非常高。

    针对 Tx 和 Rx 调整 PHY 侧的延迟后、ping 缺失速率非常小。

    您是否对此有任何发现?

    在调整 PHY 延迟后、我需要检查 1Gbps 的 iperf。

    此致、
    Sudheer

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引述 userid=“540868" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501242/dra821u-linux-configuration-for-dra821u-with-gesi-rgmii2/5861011 #5861011“]
    你有没有这样的发现吗?

    在调整 PHY 延迟后、我需要检查 1Gbps 的 iperf。

    [/报价]

    我已经在 PHY 侧进行了延迟调整测试、并从 MAC 侧禁用了延迟、iprf 成功地以 1Gbps 运行。
    更多信息、请参阅以下捕获内容。


     用于参考的器件树配置。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    1GHz iPerf 经验证可以正常工作、它实际上是 MAC 到 PHY 之间的 TX、RX 延迟设置。  

    感谢您努力使其正常工作。  

    客户希望可以在 U-boot 中使用此 CPSW5G 端口、 我将为此创建一个新的 e2e 主题。  

    Br、Rich