This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:基于 AM625 的定制电路板启动

Guru**** 2471020 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP, AM625, AM625SIP, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP, SK-AM62B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523346/am625-custom-am625-based-board-bring-up

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1SK-AM62-LPSK-AM62B、SK-AM62-SIP

工具/软件:

您好、我最近根据需要构建了具有有限外设的定制 Am625 电路板。 问题是我无法在 U7 (TPS22918DBVR) 输出电源、这基本上是一个 SD 卡电源。 我通过将 VDD_3V3 上的上拉电阻应用于 SD_CD、将 VDD_SD 应用于 SD_CMD、SD_D3、SD_D2、SD_D1、SD_D0、SD_CLK、完成了一些更改。 由于 U7 输出端没有 3.3V 电压、我无法启动器件。

下面我将原理图连接到 reference.e2e.ti.com/.../8463.Play.pdf
请忽略方框图

谢谢。此致
Mohit Sharma