This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:前 8MB eMMC 用作仅引导区域、8MB 之后的区域用作用户区域、但是否可以像使用 AM335x 一样使用文件运行?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530027/sk-am62-the-first-8mb-of-emmc-is-used-as-a-boot-only-area-and-the-area-after-8mb-is-used-as-a-user-area-but-is-it-possible-to-operate-with-files-as-with-am335x

器件型号:SK-AM62

工具/软件:

大家好!

eMMC
设置 First Boot SD/ Backup Boot eMVC 时
eMMC 的前 8MB 用作仅引导区域、8MB 之后的区域用作用户区域、但是否可以像使用 AM335x 一样使用文件运行?
*3.2.2.16.8. 在 eMMC UDA 中创建了分区、但无法引导


SDD 布局
在 FAT 区域:
tiboot3.bin
tispl.bin
u-boot.img
uEnv.txt
‘environment (128KB)'是否指 uFnv.txt?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 eMMC UDA 中创建了分区、但无法引导

    我是否可以知道您从 eMMC UDA 引导时使用的引导模式?

    谢谢!