This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:OSPI DDR 输入数据采样时序

Guru**** 2343920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520916/am2432-ospi-ddr-input-data-sampling-timing

器件型号:AM2432

工具/软件:

您好、

客户 询问 OSPI DDR 模式下输入数据的采样时序。

您能看到下图吗?  

对于 Winbond OSPI Flash (W35T25NW)、数据有效期为 DQS 平坦时。

另一方面、对于 AM2432、数据采样时序看起来就像 DQS 的边缘。   

  1. 这两个器件之间是否可以进行通信?
  2.  是否有办法更改 AM2432 的采样时序?

此致、

Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kasai

    感谢您的查询。

    让我将问题分配给专家以支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    您是否收到任何反馈?

    此致、
    Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我在下面的理解是否正确?

    由于 AM2432 所需的设置时间为负、 因此数据在采样边沿之后变为有效是可以的。  

    如下图所示、OSPI 闪存输出有效周期似乎处于 AM2432 所需的建立和保持之间的时间段内。   

    我还找到了如下所示的应用手册。 如果上述不正确、我们应该使用它吗? 我不确定它是如何工作的。  

    www.ti.com/.../spract2.pdf

    此致、

    Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasai、

    请注意勘误项 i2383“OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址“。 W35 是一种 NAND 闪存、它使用 2 字节寻址来执行读取数据命令(它只需要寻址一个页面,而不是整个存储器)、因此在 DDR 模式下不兼容。 客户应使用 SDR 模式与该闪存器件通信。

    可以使用 W35 闪存,  例如,它被用于共享同一控制器的其他设备(如 www.ti.com/.../SK-AM62A-LP )。 建议使用 SDK 训练软件进行数据训练、以建立高速通信。

    此致、

    Lucas