This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV 可以进行接口确认。

Guru**** 2470860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528852/am6442-am6442bsdghaalv-can-interface-confirmation

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在 其中一款设计中使用了 AM6442BSDGHAALV、我们想确认是否满足  AM6442BSDGHAALV  支持 MCAN 接口?

我们将引脚编号 A17 用于 CAN_TX、并将引脚编号 B17 用于 CAN_RX。 请确认  AM6442BSDGHAALV  器件型号在这些特定的 A17 和 B17 引脚上支持/启用 CAN。

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    感谢您发送电子邮件跟进

    所有 AM64x 器件都支持模块化控制器局域网接口。

    E - D 支持的功能、以及 EtherCAT 硬件加速器和 CAN-FD 处于启用状态

    此致、

    Sreenivasa.