主题中讨论的其他器件:AM62L
工具/软件:
您好、
我目前正在构建一个配置为 4 个通道并使用 24bpp RGB 格式来存储像素数据的 MIPI-DSI 显示面板。 但是、显示屏仅显示背光、没有实际的 GUI 或图形内容。
为了验证接口、我使用 TVG(测试视频生成器)寄存器测试了面板、测试图形在屏幕上正确显示、表明 DSI 链路和面板上电序列正常工作。 但是kmstest
、标准的图形测试应用程序(如和)kmscube
无法在显示屏上产生任何可见的输出。
同一面板和显示驱动程序已在其他平台上成功验证、因此我认为软件方面(面板驱动程序,时序等)应该是正确的。
我的困惑源于在当前设置中使用 DSS(显示子系统)配置。 DTS(器件树源)包括 DSS 端口和 DSS 驱动程序的定义。 在k3-am62l-evm.dts
参考文献中、在引脚控制设置中配置 24 位 DSS 输出。 不过、我们的定制电路板仅支持从 DSS 路由的 18 位 RGB 信号。
您能否帮助确认(可能通过查看原理图)这种不匹配(24 位配置与 18 位实际接线)是否可能是 GUI 未在显示屏上呈现的原因?
SOC -RGB
SOC -MIPI
OSM RGB -
仅使用 18 位用于显示、其余连接到供应商定义的引脚。
OSM-DSI