This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4 高电平时在 SDK 9.2.5 上进行 CAC 校准后出现粉色边沿问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525310/tda4vh-q1-issue-with-pink-edges-after-cac-calibration-on-sdk-9-2-5-on-tda4-high

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好团队:

我使用 MATLAB 脚本和 DCC 工具校准了 CAC 块、如下所示:

【常见问题解答】TDA4VH/AM62A:如何为 DCC 调优工具输入创建 CAC 网状 LUT? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

之后、我使用生成的 XML 文件在具有 Linux SDK 9.2.5 版的 TDA4H 板上进行测试。 但是、我在图像中的形状边缘观察到粉色色调。

请参阅随附的图像

在 CAC 之前、请检查白色部分是否呈粉色

CAC 校正后、一些粉色效应减少但不完全减少:特别是在亮光情况下、可以观察到该问题。

请你指导我以下几点:

 TDA4VEN-Q1:在 SDK 10.00.00.04 上进行 CAC 校准后出现粉色边沿问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

我也参阅上面的链接、现在我正在 DCC 工具中正确读取 GRGB 格式的颜色图案、但仍会在图像中看到相同的粉色色调  

1.为什么我们的边缘会有粉红色的颜色?   

2.我们如何才能删除或纠正这个问题?

 3.由于文件太大,我无法上传 820 传感器的 YUV 图像。 您能否分享一个链接、以便我可以上传和共享 YUV 图像?

谢谢你

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    请回复。

    @Gang Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    很抱歉耽误你的时间。
    似乎我之前的回答没有正确发布。

    在 CAC 校正后、一些粉色效应减少但不完全:特别是在亮光的情况下、发现了这个问题。

    我看不到任何真正的区别。
    您有原始传感器图像吗?

    [引述 userid=“594645" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525310/tda4vh-q1-issue-with-pink-edges-after-cac-calibration-on-sdk-9-2-5-on-tda4-high

    1.为什么我们的边缘会有粉红色的颜色?   

    [/报价]

    边缘周围的颜色伪影可能来自色差和/或 WDR 色调映射。
    前者在远离图像中心且在高对比度边缘和低对比度边缘时发生。
    后者发生在高对比度边缘周围、可以位于图像中的任何位置。
    在大多数情况下,他们都可能在同一个地方。

    作为简单的测试、您可以将边缘移至图像(镜头)的中心、以查看其是否会变得更好。

    由于文件太大、我无法上传 820 传感器的 YUV 图像。 [/报价]

    您能否在上传之前压缩图片?
    我记得 e2e 允许文件大小约为 10+MB。