工具/软件:
您好团队:
我使用 MATLAB 脚本和 DCC 工具校准了 CAC 块、如下所示:
【常见问题解答】TDA4VH/AM62A:如何为 DCC 调优工具输入创建 CAC 网状 LUT? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
之后、我使用生成的 XML 文件在具有 Linux SDK 9.2.5 版的 TDA4H 板上进行测试。 但是、我在图像中的形状边缘观察到粉色色调。
请参阅随附的图像
在 CAC 之前、请检查白色部分是否呈粉色

CAC 校正后、一些粉色效应减少但不完全减少:特别是在亮光情况下、可以观察到该问题。

请你指导我以下几点:
TDA4VEN-Q1:在 SDK 10.00.00.04 上进行 CAC 校准后出现粉色边沿问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我也参阅上面的链接、现在我正在 DCC 工具中正确读取 GRGB 格式的颜色图案、但仍会在图像中看到相同的粉色色调
1.为什么我们的边缘会有粉红色的颜色?
2.我们如何才能删除或纠正这个问题?
3.由于文件太大,我无法上传 820 传感器的 YUV 图像。 您能否分享一个链接、以便我可以上传和共享 YUV 图像?
谢谢你
Vaishnavi