请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM62P 工具/软件:
您好、
我有一位指定的 Focus 客户在封闭的机柜中使用他们的处理器、该机柜的环境温度高达 85°C。
我运行了 AM62P 的一些热电子表格分析、看起来它是 3W 附近的最坏情况绘制。 我注意到 EVM 上的器件没有任何类型的散热器。
我的问题是、关于器件是否能够在没有散热器的情况下运行@ 3W、我们是否有一些经验法则? 2w? 1W? 他们在不带散热器的情况下在 800MHz 上使用 AM335x 并且工作正常。 估计在 1W 左右。
谢谢!
Blake