This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:在 85°C 环境温度下、能否在没有散热器的情况下运行该器件@ 3W?

Guru**** 2417750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529356/am62p-can-i-run-this-part-3w-without-a-heatsink-at-85c-ambient

部件号:AM62P

工具/软件:

您好、  

我有一位指定的 Focus 客户在封闭的机柜中使用他们的处理器、该机柜的环境温度高达 85°C。

我运行了 AM62P 的一些热电子表格分析、看起来它是 3W 附近的最坏情况绘制。  我注意到 EVM 上的器件没有任何类型的散热器。

我的问题是、关于器件是否能够在没有散热器的情况下运行@ 3W、我们是否有一些经验法则?  2w?  1W?  他们在不带散热器的情况下在 800MHz 上使用 AM335x 并且工作正常。  估计在 1W 左右。

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    让我重新分配给硬件团队进一步评论。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Blake

    感谢您的客户。

    建议客户执行仿真。

    我不知道任何与我可以共享的查询相关的日子。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Blake

    我错过了添加。

    TI.com 上有一个简单的热模型

    可与 NDA 共享详细的热模型。

    此致、

    Sreenivasa.