This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:PROC141_STACKUP 和 PROC141E5_晶圆厂 之间的 PCB 层堆栈信息不同、哪一个实际上在 TDA4VH-Q1 EVM 中使用?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529534/tda4vh-q1-pcb-layer-stack-information-is-different-between-proc141_stackup-and-proc141e5_fab-which-one-is-actually-used-in-tda4vh-q1-evm

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好、

这些信息。

在 PROC141_STACKUP 中、可以看到 以下 1/4oz、1/2oz、1oz

但是、在 PROC141E5_fab 中、只能看到 0.5 盎司和 1 盎司。

哪一个实际用于 TDA4VH-Q1 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些堆叠并不是那么不同。  制造厂图中的通用堆叠显示了 0.5oz 层。  供应商特定堆叠显示的是 1/4oz、但也表明这些层是电镀层、使总铜厚度接近 0.5oz。