This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6472:DDR2 访问问题

Guru**** 2471510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529673/tms320c6472-ddr2-access-issue

部件号:TMS320C6472

工具/软件:

您好、

我的客户发现他们的定制电路板上存在 DDR2 访问问题。
在 5 块电路板中发现问题。

测试只需写入和读取 DDR2 内存区域并比较数据。
发生问题时、测试区域中的所有数据都不匹配。
该问题发生在~20 次测试试验中。

客户比较了 DDR 控制器寄存器、并发现以下所有寄存器在正常情况和故障情况下都相同。

但他们发现、下面的保留寄存器是不同的。
地址:正常值=>失败值
0x7800_0040:0x10A9_12A2 => 0x10CD_8F4F
0x7800_0044:0x0048_48AF => 0x000D_E858
0x7800_0060:0x0000_0091 => 0x3100_0018

这些寄存器是什么?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

     您认为问题是由于以下勘误造成的吗?

     请注意、TI 的 e2e 对此器件不再提供设计支持。 请 首先参考我们现有的文档和配套资料、然后使用 e2e 存档来搜索相关的问题和解决方案。