This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE-Q1 CSI/DSI 电压电平

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526238/tda4ve-q1-tda4ve-q1-csi-dsi-voltage-level

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家。

  如图所示、DSI 和 CSI 端口信号的工作电压为 1.8V。 然而、来自 SERDES 的相应信号在 1.2V 电压下运行。 这可以吗? 否则我会错过一些重要信息。 您能在这里给出一些建议并解释一下设计吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些引脚独立于 SoC 上的其他 SERDES 功能、在 1.8V 电压下运行。

    如果我误解了、请详细说明哪些 SERDES 功能与这些引脚相冲突?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的系统架构,我们计划使用 MAX96724F 作为我们的摄像头解决方案。  我们在查看数据表时发现、MAX96724F 的 CSI 信号端口的电压电平为 1.2V。 (PS:VTERM = 1.2V)

    根据您在上述答复中的答复、 SoC 上的 SERDES 功能的工作电压为 1.8V。 该设计是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晋中市:

    抱歉、请让我澄清一下。

    CSI 需要以下电源电压:

    • 0.8V(模拟)
    • IO 使用 1.8V(这是 I/O 工作电压列中指定的值)

    CSI 本身完全符合 MIPI D-PHY 规范 v1.2 和 MIPI CSI-2 规范 v1.3、它将在这些规范中详述的电压下运行。

    例如、在 LP 模式下、CSI 引脚将以 1.2V 的电压运行。

    谢谢。此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    明白了、感谢您的澄清!

    谢谢。此致、
    晋中市