This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:合规性证书

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510909/tmds64evm-compliance-certificates

器件型号:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

我在  TMDS64EVM 符合性声明中注意到 、该 EVM 已通过 EN IEN 61326-1:2021 测试。 您能否提供报告?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samm Flanagan

    感谢您的查询。

    这不是我们一直分享的。

    您是否对测试报告有任何具体问题或用例。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    我们希望替换一些滤波元件、并希望在我们的原型构建和预合规性测试之前、看看频率范围中是否存在任何可能受到影响的问题发射。

    此外、我们正在考虑一些市场可能具有更严格的发射限制、因此最好了解 EVM 性能、以便了解我们可能具有多大的余量等。

    我们显然知道 EMC 性能在很大程度上取决于系统配置、布局、堆叠、接线等。 鉴于这一资源的存在、这将是我们有用的参考。

    如果需要、我们很乐意签署 NDA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samm Flanagan

    感谢您的意见。

    正如我在上文所说、这不是我们所支持的。

    让我与团队核实可用性和恢复情况。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samm Flanagan、

    感谢您的跟进。

    我向 EVM 团队发送了后续邮件。

    听到后、我会更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa.