请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS64EVM 工具/软件:
您好、
我在 TMDS64EVM 符合性声明中注意到 、该 EVM 已通过 EN IEN 61326-1:2021 测试。 您能否提供报告?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望替换一些滤波元件、并希望在我们的原型构建和预合规性测试之前、看看频率范围中是否存在任何可能受到影响的问题发射。
此外、我们正在考虑一些市场可能具有更严格的发射限制、因此最好了解 EVM 性能、以便了解我们可能具有多大的余量等。
我们显然知道 EMC 性能在很大程度上取决于系统配置、布局、堆叠、接线等。 鉴于这一资源的存在、这将是我们有用的参考。
如果需要、我们很乐意签署 NDA。
谢谢!